This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:请求 TPA3144原理图审阅

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675114/tpa3144d2-asking-for-the-tpa3144-schemtic-review

器件型号:TPA3144D2


大家好、
您可以帮助查看 TPA3144原理图吗? 我们建议的增益和 PVCC 是多少?
1:输入电压:0.7Vrms。 正弦端输入
立体声输出:5W/16 Ω+5W/16 Ω
PVDD:12V

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Shawn 很快就会回来。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    我审查了该委员会,并提出以下意见:
    请使用 RINP 作为单端输入而不是 RINN。
    2. 1SPW 引脚通常设置为低电压以启用 BD 模式。
    3.可通过在 SSCTRL 上设置适当的电压来启用频谱扩展功能以提高 EMI 性能。
    在12V PVCC、16 Ω 负载和5W 输出功率的情况下、THD 约为6.5%。 这对于此应用是可以接受的吗? 凭借最大 PVCC (14.4V)、THD 性能可提高至约0.1%。
    关于增益设置、我们可以选择20dB 或26dB。 如果使用20dB、则最大输出幅值为7Vrms、最大输出功率仅为3W。 如果使用26dB 增益、则最大输出可达到5W、但对于 PLIMIT、应将电压设置为适当的电平以保护扬声器。
    此致、
    郑少文