This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC4392电路设计信息

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674807/src4392-src4392-circuit-desing-info

部件号:SRC4392

大家好、
我正在实施一个包含 SRC4392的项目。
由于 PCB 空间限制、我需要使用尽可能少的组件。
我对项目中未使用的 RX+/RX-(引脚1至8)有疑问(我仅使用 I2S 端口 A、B 和 AESOUT)、是否可以将这些引脚悬空或必须将其连接到 GND (由于直流偏置、通过电容器)?
我无法在数据表中找到有关此特定方面的相关信息。
非常感谢。
卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:
    欢迎来到 e2e 论坛!

    就 SRC4392而言、可以将未使用的 I2S 和 RX 引脚悬空。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!