This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:此部件是否可以与 TDA2SG 处理器配合使用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SG, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674689/tlv320aic3101-can-this-part-works-together-with-tda2sg-processor

器件型号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他器件:TDA2SG

我正在寻找一个可与扬声器和麦克风连接的芯片。 我们使用的处理器是 ADAS TDA2SG、您能不能提供建议  

TLV320AIC3101将与 TDA2SG 配合使用? 您能否为此提供参考设计?

谢谢

建明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建明

    TDA2x 器件具有8个 McASP 端口、这些端口是可配置的音频端口、可与 TLV320AIC3101上的音频串行总线配合使用。

    我们没有针对此特定配对的参考设计。 但是、有一些参考资料可用于在其他器件中使用 McASP。
    请参阅以下内容:
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Audio_DAC_Example

    此致、
    -Steve Wilson