请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 我无法从1KHz 满源获得2.1VRMS 满量程模拟输出信号。数字媒体(USB (.MP3)/DVD 创建了我自己的媒体/CD (将.MP3转换为 CD) 我可以输出2.0V RMS、但会削波、最佳未削波输出为1.77V RMS。 这是我应该期待的最好的吗? 还是有问题。 我有一个稳定的1.8V 和3.3V DVDD。 有什么建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.