This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输出相位延迟

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674929/tpa3255-output-phase-delay

器件型号:TPA3255

您好!

 如果您将低频正弦波放入配置为 PBTL 且具有相同负载、相同外部组件的两个器件中、 它们之间的最大输出相位延迟差是多少?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    在同一系统中使用两个器件时、我们建议将器件与振荡器引脚同步。 这使得一个器件成为主器件、而另外一个器件成为从器件。 这将保证两个放大器之间的相位延迟。 请查看 TPA3255数据表的10.2.1.2.4部分和 TPA32xx 放大器的多器件配置 应用手册。

    Justin