This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:如何对 TAS5754/56进行编程

Guru**** 2532050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674900/tas5754m-how-to-program-tas5754-56

器件型号:TAS5754M

大家好、

是否有办法在不使用 PurePath 控制台母板的情况下对 TAS5754/56放大器进行编程?

例如、从 GUI 导出二进制 blob 并使用 USB 加载到 i2c 桥?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vh燃烧
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    TAS5754/56M 不是一款简单的数字输入放大器、它可以通过 i2c 直接通过写入寄存器进行控制、因为它可以运行非常复杂的混合流。

    如果您已经完成了调优文件、则可以在没有 PPCMB (PurePath 控制台母板)的情况下对 TAS5754/56M 进行编程。
    但是、您仍然需要 PPCMB 和 PPC2 GUI 来获取调优文件。

    Andy