This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221

Guru**** 2524120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674628/tpa3221-tpa3221

器件型号:TPA3221

您好!

我刚刚推出了具有2个 TPA3221的新放大器板!

看起来工作正常、但功耗非常高!  使用一个相当大的散热器、但即使我不加载放大器、它也会变得非常热!

我想知道它是否与我的输出滤波器相关。 我使用10uH 电感器(Coilcraft UA8014-AL )和1uF 电容器(Panasonic ECWFE2W105)!

作为自举电容、我使用33nF/50V/X7R MLCC。

我使用 TPA3221 内部 LDO!

我的电源电压(PVDD)为24VDC!

请帮助我了解高耗散的根本原因是什么!

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    请在 Adam (dot) soutsky (at) ti (dot) com 与我分享您的原理图。 我需要回顾一下这一点、以了解发生了什么。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    我认为它与输出滤波器没有关系。 如果您阅读 TPA3221 EVM 用户指南的第3.7节、您将看到您的 n ü 10µH 扼流圈(Coilcraft UA8014-AL)符合此处提到的要求:

    www.ti.com/lit/ug/slau724b/slau724b.pdf

    您是否已将扬声器连接到输出? 您能否测量 TPA3221的电源电流?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我尝试向您发送电子邮件、但邮件会弹出!

    “adam.sidelsky@ti.com”是正确的地址吗?

    此致

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    供参考-我在空闲模式下的放大器输出上有一个直流分量! 关于2VDC! 所以、出现了问题!

    一旦我收到您的电子邮件地址、我就会向您发送我的原理图!

    此致
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!
    请发送电子邮件至 Sidailadamsky(at)ti (dot) com。 考虑到您正在离线沟通、您能否帮助解决此问题? 谢谢你。
    此致、
    郑少文