This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:TAS2505的替代产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672415/tas2521-replacement-with-tas2505

器件型号:TAS2521
主题中讨论的其他器件: TAS2505

大家好、团队、

我的客户在之前的项目中设计了 TAS2505、现在他们想要添加 DRC 功能、我在 ESP 中检查 了 TAS2521与 TAS2505引脚对引脚。

在方框图中、唯一的区别是 TAS2521中的微型 DSP。

我需要用以下问题进行双确认。

1.我们是否可以将 TAS2505替换为 TAS2521而不更改任何板载硬件进行验证?

2.除小型 DSP 外、TAS2521的寄存器映射和设置是否与 TAS2505完全相同?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    从硬件到软件(寄存器)、TAS2505和 TAS2521是完全兼容的。
    1.是的、两个器件具有相同的引脚排列、应在同一系统中工作。
    2.是的、它们共享相同的寄存器映射、但小型 DSP 设置除外。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    由于 TAS2521嵌入了 miniDSP、因此我如何配置 DRC 功能。 我没有看到可以在 TAS2521中配置 miniDSP 的任何工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    现在还没有官方发布的工具来为此器件配置 miniDSP。 PurePath Studio 用于在其他类似器件上执行此操作、但不包含 TAS2521。
    我将通过电子邮件与您联系、以提供有关我们如何处理此问题的更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    此外、请向我分享这方面的详细信息。 谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    另请与我分享 DRC 配置的详细信息。 谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    可以了。 今天稍后、我将向您和 Gary 发送一封邮件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

         您是否已发送? 我没有收到。 如果您忘记了它、请提醒您。 谢谢、感谢。