This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:我能否使用 PurePath 控制台运行 PCM5242RHBEVM?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674090/pcm5242rhbevm-can-i-run-the-pcm5242rhbevm-with-purepath-console

器件型号:PCM5242RHBEVM

你(们)好

我正在尝试使用 PCM5242RHBEVM 通过 USB 播放音频。

但我在 PurePath 控制台中找不到任何可执行该操作的函数。

我该怎么做?

我是否需要任何其他软件来执行此操作?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujin、

    您可以通过单击方框图来更改输入:

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如您上传的图片所示、我将源设置为 S/PDIF 并输入 S/PDIF、但它不起作用。


    SRC 就绪和 RX 就绪 LED 未亮起。

    1.是否有任何其他所需设置?

    2. 是否有任何方法可以通过 USB 提供音频源?

    谢谢、

    孙进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujin、

    您可以通过单击 PPC2软件中的 USB 图标切换回 USB 输入。 此外、应确保跳线处于软件中指示的正确位置。 确保 PPC2在左下角显示 EVM 已连接。 您还应确保在 Windows 声音控制面板中选择 EVM 作为默认音频设备。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    声音输出现在良好。

    我还有一个问题。

    我无法检测 PCM5242EVM 板上的 S/PDIF 或光学输入。

    我在 PurePath 控制台上选择了同轴电缆、但插入 S/PDIF 电缆时、SRC 就绪和 RX 就绪 LED 不亮。

    我的板有问题吗?

    谢谢、
    孙进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将验证源是否正常工作。

    谢谢!