This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TI 智能放大器开发系统在 MacBook 上是否工作?

Guru**** 2523260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674343/tas5766m-does-ti-smart-amp-development-system-work-on-a-macbook

器件型号:TAS5766M

团队、

TI 智能放大器开发系统在 MacBook 上是否工作? 还是仅使用 PC?

TI 是否计划支持 Mac OS?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在检查这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们可以访问 PPC3 mysecuresoftware 服务器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

     适用于 MAC 的 PPC3确实存在。 但是、它的最后一个版本是在2016年的第步中完成的。  我建议我的客户使用 PPC3 Windows 版、因为 PPC3已经过大量测试、而且已经被很多客户使用。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:感谢 Mac 回答。 由于支持对我很重要、因此 PC 可能是最佳选择。 Rick