This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:TAS5760M-Q1

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674108/tas5760m-q1-tas5760m-q1

器件型号:TAS5760M-Q1

尊敬的 TI

请查找随附的原理图以供您查看。  

我有一些疑问   

在数据表8欧姆负载中 ,我们需要连接22uH 电感器。 请建议我如何在此应用中选择电感器  

当该器件处于工作模式时、峰值电流、输入电压12V/ 8欧姆负载 立体声模式是多少  

我们无法找到适用于此特定器件的 EVM 套件。  

注意事项

Nagaraj

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-04_2D00_AUDIO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队

    我正在等待您的反馈意见

    此致
    Nagaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    我有点困惑。 您提供的链接包含有关22µH Ω 扼流圈的信息。 原理图建议使用电流额定值为4.3A 的22µH Ω 扼流圈。

    此外、为什么不查看 TAS5760M-Q1的数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在根据数据表建议更新的原理图中,我想了解选择电感 的指导原则,如最小电流/内部电阻、频率。

    还想在器件处于工作模式时获得峰值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    请确认我们是否应使用此电感器音频滤波器路径

    VLS6045EX-100M

    请检查并确认它非常紧急


    此致
    Nagaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    请查看以下应用手册。  它解释了一些选择标准。

    关于 EVM、请选择以下 EVM  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagaraj、

    您选择的扼流圈仅为10µH Ω。 但您将需要22µH。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    忘记了:8R 上的10W 可提供1.2Aeff 或1.6Ap。 因此、要获得一定的安全裕度、请使用额定电流至少为3A 的扼流圈。 但请注意、如果您稍后将使用4R 扬声器替换8R 扬声器、则需要具有更高额定电流(4.3A)的扼流圈。

    Kai