This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:MacOS 支持

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674283/purepathconsole-macos-support

器件型号:PUREPATHCONSOLE

是否有在 MacBook 上工作的 PUREPATHCONSOLE 版本? 是否有人尝试使用 VMware 或 Parallels?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    我正在为您研究这个问题。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    您要使用哪个器件?

    我们有 MAC 软件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

     适用于 MAC 的 PPC3确实存在。 但是、它的最后一个版本是在2016年的第步中完成的。  我建议您使用 PPC3来代替 Windows、因为 PPC3已经过大量测试、而且已经被很多客户使用。  

    Andy