This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:原理图审阅

Guru**** 2647675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672938/lm4674-schematic-review

器件型号:LM4674

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

 下面我们完成了 LM4674原理图

e2e.ti.com/.../LM4674.output.pdf

您可以帮助再次确认吗?

欢迎提出任何建议。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    数据表显示"出色的喀哒声和噼啪声抑制可消除加电/断电和关断期间的可闻瞬态。"

    我想问、为什么您在输出端放置了开关?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我将查看您的原理图、并在明天向您提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    因为我们以前有很多杂音问题、但无法解决、所以我们保留了这种方法。

    对于现在,此开关仅保留,将来不使用。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    只有一个小问题:C8091、C8092是 ESR 极低的陶瓷。 由于该环路中的 ESR 很小、有时可以将谐振与 B548结合使用。 在这里使用铝电解电容器并将其与采用小型封装的 X7R 陶瓷电容器(或电容器)并联会有所帮助。 铝电解电容器仅用于抑制谐振、而陶瓷电容器用于滤除 LM4674的高频噪声。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    噼啪噪声由不平衡的输入引起。 INR-和 INL-引脚应该具有与 INR+和 INL+相同的网络、所以您应该在 INR-和 INL-上添加一个75Ω Ω 电阻器来平衡输入并减少噼啪噪声。
    您应该考虑输入电容器应该由温度系数为 X5R、X7R 或更高的材料制成。 此外、应选择容差为10%或更低的电容器和容差为1%的电阻器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的快速回复。

    请参阅以下更新

    噼啪噪声由不平衡的输入引起。 INR-和 INL-引脚应该具有与 INR+和 INL+相同的网络、所以您应该在 INR-和 INL-上添加一个75Ω Ω 电阻器来平衡输入并减少噼啪噪声。

    我们将在 INR 和 INL 之间添加75欧姆。

     

    您应该考虑输入电容器应该由温度系数为 X5R、X7R 或更高的材料制成。 此外、应选择容差为10%或更低的电容器和容差为1%的电阻器。

    我们的输入电容器的容差为10%、电阻容差为1%、电阻容差为75Ω Ω。

     

    只有一个小问题:C8091、C8092是 ESR 极低的陶瓷。 由于该环路中的 ESR 很小、有时可以将谐振与 B548结合使用。 在这里使用铝电解电容器并将其与采用小型封装的 X7R 陶瓷电容器(或电容器)并联会有所帮助。 铝电解电容器仅用于抑制谐振、而陶瓷电容器用于滤除 LM4674的高频噪声。

    讨论后、我们继续进行设计。 因为我们不需要严格的音质。

    因为我们发现我们的接地不够好、所以我们按如下方式更新了原理图

    如果仍有任何建议、请告知我们。 谢谢!!

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PG31_5F00_-AMP_5F00_NS_5F00_LM467_5F00_20180321_2D00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我想 Jos é Luis 想说的是、LM4674的每个差分输入的两个输入应具有相同的外观。 这意味着这样的电路:

    该方案假设驱动这些输入的源没有相关的源阻抗。 如果它们具有相关的源阻抗、则还必须将其添加到75R 电阻器中。 示例:如果驱动器的源电阻各为100R、则必须为 INR-和 INL-线路中的每个75R 电阻添加100R 电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    幸会。
    我似乎误解了你的意思。
    当我们有噼啪噪声时、只需微调 R556、R9994、R9995和 R567即可实现平衡。
    我将原理图修改为附件。
    您能为我们再次检查一下吗?
    谢谢。

    e2e.ti.com/.../AMP_5F00_NS_5F00_LM4674SQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    Kai 的假设与输入电阻器有关。
    另一个有助于降低噼啪噪声的因素是在设计中删除 R9919和 R9920、如果可能的话。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我知道 Kai 的假设与输入电阻器有关、因此我放置了75欧姆的电阻器和保留的布局来进行微调。
    我将删除 R9910和 R9920。
    您对我们的设计有什么建议吗?
    谢谢。

    Marco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我对您的设计没有任何其他建议。 其他一切似乎都是正确的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose 和 Kai、

    感谢你的帮助。

    Marco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    如果此信息对您有所帮助、您能否验证答案?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose 和 Kai、

    这些信息对我们很有用、我将对 PCB 进行产品生产和验证。

    非常感谢。

    Marco