This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:如何进行采样?

Guru**** 2787505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670957/pcm3168a-how-the-sampling-occurs

器件型号:PCM3168A

您好!

我 使用 PCM3168A 作为音频编解码器。 我想知道采样是如何在这里发生的。 此外、采样是同时在所有通道上进行、还是一次进行单个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niyathi、

    器件的运行基于 PCM 采样方案、这意味着当字时钟转换时、每个通道的采样发生。 这在所有通道上同时发生。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    我从您的响应中了解到、只要 LRCKAD 上有1到0的状态转换(24位 I2S 格式的新工作时钟)、所有6个 ADC 都将同时采样。 请告诉我这是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vaibhav、

    是的、器件的 ADC 将在字时钟转换时同时采样。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师