This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:MIC、线路输入

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673975/tlv320aic3254-mic-line-in-inputs

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我希望澄清 TLV320AIC3254与 MAX9867的比较。 根据我的理解、MAX9867能够具有两个 MIC 输入(MICRP/MICRN 和 MICLP/MICLN)以及两个线路输入(LINL 和 LINR)。 我们的 TLV320AIC3254是否与以下用于 MIC 的引脚(IN2_R/IN2_L 和 in3_R/in3_L)以及以下用于线路输入的引脚(IN1_R 和 IN1_L)明确匹配?

我感谢你的帮助。

最棒的

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    'AIC3254的所有输入都可以用作线路或麦克风输入、与其他编解码器的区别在于混合发生在 PGA 之前、实际上限制了'AIC3254将线路输入与线路输入混合、麦克风输入与麦克风输入混合。 竞争对手的编解码器似乎没有高级处理功能、因此就输入架构而言、'AIC3104可能是更接近的选择、该部件在混频器之前具有 PGA、这使得在 ADC 之前混合线路和麦克风输入成为可能。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的备注。 对于 TLV320AIC3254、将输入用作线路输入与 MIC 输入时、需要考虑哪些因素?

    最棒的

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    一般而言、一个基本的注意事项是调整线路电平以匹配编解码器的输入规格。 麦克风信号要小得多、因此调节音量不是问题、但是、应调整集成 PGA 以增加麦克风信号的增益。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师