This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:差分输出的共模电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674189/tlv320aic3268-common-mode-voltage-of-differential-output

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的 TI:

根据 AIC3268数据表的9.2.2.2模拟输出连接、

某些输出(例如单端线路输出)需要一个交流耦合电容器、以避免负载对共模电压施加负载

但是、耳机和差分输出等某些连接线应直接连接、而不使用耦合电容器。

为什么? 取决于单端/差分?

我们 AIC3268定制板上的差分输出具有0.9V 共模电压、因为它直接连接负载、无需耦合电容器。

请帮助检查差分输出是否正常?(我发现两个音频放大器、差分输出没有直流失调电压(共模电荷))

非常感谢。

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    输出耦合电容器的选择实际上取决于所使用的输出配置、如果使用单端线路输出、则需要电容器、否则(差分输出)不需要电容器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师