主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254
大家好、
我尝试在 TLV320AIC 上使用耳机检测。 以下文档、我配置:GPIO 是 INT1、用于耳机插入事件的 INT1。 以下是我的设置:
#选择第1页
i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x01
编号
#在存在外部时禁用弱 AVDD
AVDD 电源
i2cset -y -f 2 0x18 0x01 0x00
编号
#启用主模拟电源控制
i2cset -y -f 2 0x18 0x02 0x00
#选择第0页
i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x00
编号
#将 GPIO 设置为 INT1
i2cset -y -f 2 0x18 0x34 0x15
编号
#设置耳机插入事件的 INT1中断
i2cset -y -f 2 0x18 0x30 0x81
编号
#耳机检测已启用
i2cset -y -f 2 0x18 0x43 0x80
然后、我将耳机插入/拔下 J9 (耳机输出)、但它没有任何脉冲。 也许我犯了一些错误。 请帮助我进行回顾并提供一些建议。
谢谢、此致、
Hiep Nguyen