This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:输出引脚损坏

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672322/drv135-output-pins-being-damaged

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件:INA134

我有一位客户在其应用中为 TX (DRV135)和 RX (INA134)路径使用标准连接器。

因此、错误地交换连接非常容易。

当这个连接错误发生时、DRV135的输出为 EOS。

(1)是否有办法为 DRV135的输出引脚提供额外保护以防止 EOS?

(2)输出 引脚可承受的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、
    输出引脚应能够承受 DRV135电源范围内的电压。 如果输出电缆可能呈现比这更高的电压、则最简单的保护形式可能是从每个输出到接地的 TVS 二极管。 TVS 二极管的击穿电压应恰好在 DRV135的电源电压附近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gregory
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复或在这个线程超时时创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis