This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:DRC HPF 和 LPF

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673855/tlv320dac3101-drc-hpf-and-lpf

器件型号:TLV320DAC3101

你(们)好

您能否解释一下 DRC 高通和低通滤波器的工作原理?

根据数据表 P.36的说明、高通滤波器的截止频率为0.00166 x DAC_FS、默认情况下低通为0.00033 x DAC_FS。
如果 fs 为48kHz、高通截止频率将为79.68Hz、低通截止频率将为15.84Hz。

但是、如果根据表6-3中的复位值进行计算、则高通截止频率为4Hz、低通截止频率为8Hz。

哪种计算是正确的? 这些滤波器在器件运行中是如何工作的?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    应将寄存器表的默认值视为正确的值。 但是、为了在不同的采样率下获得更好的性能、建议将 DRC 滤波器系数保留为默认值。 DRC 滤波器用于能量估算功能、音频范围与此功能无关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    感谢你的答复。

    贝斯特雷加兹