请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673972/tpa3007d1-mute-issues
器件型号:TPA3007D1我们有一个采用 TPA3007D1进行设计的应用。 应用程序将上述芯片静音、直到发出哔声。
大多数芯片都能正常工作、但我们有一些芯片需要很长时间才能从静音状态中发出蜂鸣声、而不会发出蜂鸣声。
我们最初对 Midrail 旁路电容器使用1uF 电容器、并成功切换到.22uF 电容器。
但是、我们是一家医疗设备制造商、必须证明电容器值的任何变化都是合理的。
您能否向我们提供有关此功能的阈值和充电电流变化的一些支持数据、以支持纠正措施?