This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:原理图审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, TPA6211A1, TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673180/tpa6211a1-schematic-review

器件型号:TPA6211A1
主题中讨论的其它部件:PCM2900CTPA2006D1

团队、

我有一位客户使用 PCM2900C 驱动驱动一个驱动扬声器的 TPA6211来获得预 IM 原理图。 你们能检查问题吗?

从 J5到扬声器的电缆约为10英尺。  扬声器本身没有放大器、且为8欧姆。   J0是 USB 接口。   

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    TPA6211A1电路似乎是正确的。 但我有疑问、LC 滤波器用于提高效率和音频性能、尤其是针对 D 类音频放大器的 EMC/EMI 要求、但这是 AB 类音频放大器、无需添加 LC 滤波器、因此为什么要添加 LC 滤波器?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我们有一个器件型号的混频器。 实际上、他们正在尝试将 TPA2006D1用于该 U16插座、因此使用了滤波器。

    大家是否建议大家切换到 TPA6211A1、因为 D 类放大器可能不适合在长电缆的末端驱动扬声器。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    当输出电缆长度超过10cm 时、TI 的大多数音频放大器都需要一个输出滤波器。 您可以重新设计 LC 滤波器以获得更好的响应、也可以切换到 TPA6211A1、但您应该考虑到效率和音质会比 D 类音频放大器差。 优点是您可以移除 LC 滤波器并降低成本。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师