This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:原理图审阅

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673178/pcm2900c-schematic-review

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件: PCM2900

团队、

我有一位客户使用 PCM2900C 驱动驱动一个驱动扬声器的 TPA6211来获得预 IM 原理图。 你们能检查问题吗?

从 J5到扬声器的电缆约为10英尺。  扬声器本身没有放大器、且为8欧姆。   J0是 USB 接口。   

 

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已查看 PCM2900C 的原理图、请参阅以下评论:

    • 可以改用外部时钟、但必须考虑一些注意事项、时钟应始终运行、器件在器件上电时停止时钟是不健康的。
    • 使用的去耦电容器的值与数据表典型应用部分的建议不同、我建议使用数据表中指示的相同去耦电容器值。
    • 5V 电源是否与 USB 总线相同? 此部件需要将 Vbus 引脚连接到 USB 总线的5V 以完成内部上电序列。

    对于 TPA6211、我建议您将我们的原理图请求发布到音频放大器论坛、我的一位同事将很乐意为您提供帮助。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    我正在与音频放大器团队交谈、谢谢。 关于您的顾虑:

    对于 CAP、我使用了评估板的建议、请参阅用户指南第10页。 您仍然建议使用数据表中的典型应用电路而不是评估板?

     

    PCM2900 USB 通过电缆连接到 NUC。  在 NUC 通电之前、DVR 的电源已就绪。  因此、我为 Vbus 使用5V 稳压器、而不是为 NUC 使用 Vbus。  换言之、在 NUC 和 PCM2900之间只有 D+/-和 GND、Vbus 来自 DVR 连接器板上的稳压器。  你怎么看?

    时钟点是好的、我是这样做的、它是好的吗?  X1401被分频和缓冲:

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈。 保留 EVM 的电容值是可以的、这应该不会有大问题。

    关于 Vbus 情况、只要在 USB 总线复位发生之前提供 Vbus、这样连接过程就可以根据数据表的接口序列部分正确完成、就可能不会出现任何问题。

    时钟生成看起来不错、看起来稳定。 请注意、您需要确保在器件 运行期间始终提供时钟。 如果出现时钟故障、器件将发生故障。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师