This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:需要 TAS2557 VDDIO 功耗数据

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670978/tas2557-need-tas2557-vddio-power-consumption-data

器件型号:TAS2557

您好、Sirs、

对于客户的功率预算评估、您是否会在每个电源状态下告知 TAS255770的 VDDIO 功耗数据以及 VBAT、AVDD 和 DVDD 电源轨?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年3月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我在器件的每个状态下都没有此数据、但根据数据表、数字 I/O 电源的最大电流为5mA。
    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    5mA 处于工作模式。 请告知关断模式下的官方3.3V VDDIO 功耗数据、因为客户将决定关断 VDDIO 或不在待机模式下。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年3月13日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已获取数据。 您可以在下面观看结果。

    禁用数字输入和扬声器保护时的功耗 IOVdd=14uA
     启用数字输入和扬声器保护时的功耗 IOVdd=40uA
    硬件关断时的功耗 IOVdd=0.1uA
    软件关断时的功耗 IOVdd=0.1uA

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师