This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48410:VDD 和 PVDD 可能采用不同的电源电压? 数据表中未明确说明直流特性

Guru**** 2595010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673852/lm48410-different-supply-voltage-for-vdd-and-pvdd-possible-datasheet-not-clear-on-dc-characteristics

器件型号:LM48410

我们希望将3.3V 用作数字 IO 电压(所有数字输入)、并将5V 用于功率级(PVDD)以实现最大输出功率。

数据表未明确说明 VDD 和 PVDD 之间的关系。 在所有示例中、VDD=PVDD 上的电压相同。

在本例中、我们需要 VDD=3.3V 和 PVDD=5V。

您能澄清一下这些电气特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    Vdd 和 PVdd 必须连接在一起。 对同一个封装使用多个引脚可以改善去耦。 出于同样的原因、我想封装具有两个 GND 引脚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
    VDD 是电源、该器件没有数字 IO 电压、PVdd 是扬声器电源。 Vdd 和 PVdd 都必须连接到相同的电压。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师