This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560电压和电流感应数据速率

Guru**** 2511435 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673493/tas2560-tas2560-voltage-and-current-sense-data-rate

器件型号:TAS2560

您好、TI

Tas2560可返回 I2S 中的输出电压和电流数据、传感数据速率通常为48kHz。

现在、我将输入 I2S 数据速率更改为96KHz、电压和电流感应数据速率将更改为96KHz、或者始终为48kHz。

此致、

-WengMingJie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、WengMingJie、

    如果您将数据采样率更改为96kHz、则 SENSE 数据采样率也将为96kHz。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan Salazar、
    谢谢您的回复、我会尝试一下。