This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2EVM:电阻负载最大 p-p 电压

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673586/tpa3136d2evm-resistive-load-max-p-p-voltage

器件型号:TPA3136D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2

我最后一个问题是在两端测量的单端 p-p 电压

电阻负载。负载为4欧姆、3W。 上的最大 p-p 电压  

理想情况下、负载应为9.78V。这相当于最大 Vin p-p = 0.49V  

D 类放大器。

我尝试了 Plimit = 1.25V 和 Plimit = 2V (两个示波器波形都已连接)。 就是这样

输出 p-p 电压几乎没有任何差异。 它低于理想最大值1V p-p

可能的原因是什么? 如何改进这一点?

已编辑以添加:EVM 的直流电源为12V。

谢谢、

Priya

PLIMIT = 1.25V

PLIMIT = 2V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    Shawn 会回来。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    有关 PLIMIT 功能、您可以在 TPA3136D2数据表的第9.3.3节中找到有关该功能的非常详细的介绍。 请花些时间阅读它、这对您的理解非常有帮助。
    "虚拟"电源轨大约是 PLIMIT 引脚电压的四倍。 因此、如果 PLIMIT 上的电压低于1.22V 左右、则可能会导致输出削波。 您是否尝试降低 PLIMIT 上的电压(例如到0.8V)?
    此致、
    郑少文