This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:可以只使用一个输出吗? 以及连接多个编解码器。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673190/tlv320dac3203-ok-to-use-only-one-output-and-interfacing-multiple-codecs

器件型号:TLV320DAC3203

我的应用不是典型的立体声应用。 我希望接收2个音频信号(单端)、将其发送到微控制器进行处理、然后仅返回1个音频信号。  此编解码器能否支持该功能?  换言之、我是否可以使1个输出空闲/未连接/处于非活动状态?

第二个问题: 我要处理几个音频输入。  将多个 TLV320DAC3203连接到微控制器时、推荐使用哪种接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    您能否创建方框图以更好地了解您的系统?
    我的理解是否正确、即您将使用2通道数字输入(每个 IC 至少)并将混合音频发送到一个模拟输出? 您可以通过使用第0页的寄存器0x3F、L 通道的位5-4和 R 通道的位3-2在任一通道上进行混合。

    您可以对同一总线上的多个器件使用 TDM 协议(第0页的 DSP 设置、寄存器0x1B、位7-6)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢你的答复。 我还没有完整的方框图。 请允许我澄清使用案例。

    系统将使用多个用于音频 I/O 的编解码器 音频输入1和音频输入2输入编解码器1…… 音频3和音频4集成到编解码器2中... 等等。 微控制器将处理传入的音频、但不一定是立体声对。 将有4个编解码器、因此有8个单声道音频输入(而不是4个立体声对)。

    然后、微控制器将向编解码器发送4个单声道输出。 因此、8个单声道输入到微音器、4个单声道输出。

    这是否有帮助?

    谢谢、Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    TLV320DAC3203可配置为对多个通道(和多个器件)使用 TDM、但这不是单声道可配置的、因此器件需要传入两个通道数据。 但是、未使用的通道可以填充零。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。

    您写道"器件需要两个数据通道进入"。  您是说回到编解码器、对吧?  因为在我的应用中、每个编解码器将从 ADC 发送2个通道、并且只接收1个通道进入 DAC。  我理解您对用零填充的看法、这对我们来说是没问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    是的、返回到器件中(I2S 输入)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器