This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:扬声器音量快速下降并恢复

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673068/tas2557-speaker-loudness-quickly-drops-and-goes-back-up

器件型号:TAS2557

您好!

我一直在使用 TAS2557EVM 执行一些扬声器测试、并经历了这样一种情况:扬声器音量会快速下降、然后再升高(但不像开始时那样大)并稳定下来。 在该特定测试中、我播放的是单频声音、但注意到它适用于任何声音。 每次在停止声音并启动新声音后都发生这种情况。 在对 EVM 进行下电上电后、问题消失。 您是否知道我可能经历过什么以及如何避免这种情况?

谢谢、

GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    您是否使芯片过载? 成为"INT_OC"标志或"INT_OT"标志置1?

    请注意、当播放单个频率声音时、振幅恒定高。 此类信号不是自然音乐的一部分、可能会使音频放大器芯片或扬声器过载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GUI、

    当您的问题发生时、您能否向我们提供更多详细信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai 和 Jose、

    我在检查这些标志之前进行了下电上电操作、但还无法重现此问题、但我更小心地使用单个频率。 我对 DSP 保护算法没有很好的了解-它不适用于单音调吗? 是否最好播放振幅为单音?

    我的测试目的是确定不同的扬声器是否能够在1m 的频率下满足响度要求。 我对几个扬声器进行了特性描述、一直在运行单音调、慢速频率扫描、并且仅有一次出现该问题。 如果 再次发生、我将检查"INT_OC"标志或"INT_OT"。

    谢谢、

    GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    单个频率本身并不成问题、但在应用单个频率时更容易使扬声器过载、尤其是在频率和振幅较高的情况下。

    只需注意"INT_OC"标志和"INT_OT"标志、即可查看是否使 TAS2557过载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GUI、

    DSP 保护算法应适用于任何频率。 如果没有额外的信息、很难确定问题、因为您无法复制问题。
    您可以查看标志和放大器信号、以便在问题再次出现时确定可能的原因。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师