This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:寄存器配置的等待时间

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673305/pcm5121-wait-time-for-register-configuration

器件型号:PCM5121

你(们)好

根据默认配置文件(例如 base_main_Rate48.cfg)、似乎有等待时间使用命令为 SRC 设置寄存器、如"d 100"。

为 PCM5121设置寄存器的等待时间是否有任何限制?  

如果有、请告诉我等待时间。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    PCM5121不应有任何时序限制。 配置文件中的延迟可能会使 SRC 完成重新采样输入。

    谢谢!
    Paul