This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0233:在整个工作温度范围内进行电气特性测试

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA0233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673487/tpa0233-electrical-characteristics-testing-over-entire-operating-temp-range

器件型号:TPA0233

TI TPA0233数据表的第4页仅显示环境温度 Ta=+25 C 时的电气特性。 在最小温度 Ta=-40 C 和最大温度 Ta=+85 C 时、这些读数是否相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    是的、第4页上的特性是针对25°C 的环境温度指定的、并且可以在其他环境温度下变化。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、感谢您的及时响应。 是否有办法找出数据表在最低温度(-40 C)和最高温度(+85 C)下规定的电气特性? 我认为 TI 应该保证在规定的工作温度范围内按照数据表进行操作? 客户如何知道-40°C 时的读数是否符合规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    当然、TI 保证芯片在-40°C 至+85°C 的环境温度范围内工作 但是、当您离开 Ta=+25°C 时、数据表中的特性会有所不同

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    如 Kai 所述、我们可以保证器件在-40°C 至+85°C 的温度范围内工作、但器件特性会随温度的不同而变化。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师