This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:双二阶滤波器设置

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673321/pcm5121-biquad-filter-setting

器件型号:PCM5121

你(们)好

我们的客户打算使用具有0dB 的 Biquad3-4、但未使用 Biquad5-8 (或为通带设置负无穷大)。

是否可以关闭 Biquad 滤波器?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想使用双二阶滤波器、则应将其配置为全通滤波器。

    谢谢!

    Paul