This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M 的预分频和后分频以及电阻图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672405/tas5751m-pre-scale-and-post-scale-and-resister-map-for-tas5751m

器件型号:TAS5751M

尊敬的 Sirs:

我有一些问题。

关于 TAS5751M 的预分频和后分频。

我找到了以下 帖子。

e2e.ti.com/.../623236

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Prescalar_2D00_Postscalar-Setting.ppt

我对 TAS5751M 的预分频和后分频有疑问。

TAS 5751 M 的 PPC 3的可变范围为预分频:48dBmax、后分频:12dBmax。
TAS5751M 的这个可变范围是否与 ppt 材料中的预分频和后分频的描述相同?

在这种情况下、我想知道"预分频器具有+24dB 的数字余量、无削波"和48dB 的可变范围的预分频描述。

关于 TAS5751M 的电阻图。

我找到了以下 帖子。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/639168?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5751M

我知道它将通过 DirectI2C 直接进入寄存器。
但是、数据表也没有对 PPC 3寄存器映射中未列出的寄存器进行说明。
请告诉我这些操作说明的详细信息。(AGL、预分频、PostScale 等)

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    THD 管理器可用于以数字方式实现指定的 THD 电平、而不会出现电压削波。 PRE_SCALE 具有高达48dB 的范围、Post_SCALE 具有12dB 的范围。 PRE_SCALE 具有24dB 的未削波余量。 输入幅值设置为0dBFS、音量设置为0dB 时。 仅当 PRE_SCALE 大于24dB 时才会发生削波。

    我知道 数据表中某些模块的介绍非常有限。 请查找随附的开环器件简介文档。

    e2e.ti.com/.../OpenLoop.pdf

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、  

    哈塞伯