This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:AIC3268接口

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672231/tlv320aic3268-aic3268-interface

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的:

能否帮助您确认我们是否可以使用 AIC3268设置2个 IIS 和1个 PCM?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    我想澄清一点、PCM 是用于命名 I²S、LJ 或 RJ 等数字音频流的通用方式。 您是指多通道传输数据(TDM)吗?  只要所有音频接口的采样率相同、就可以使用此应用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈、

    您是否意味着如果我们要使用1个 IIS 接口传输 PCM 格式数据,则必须将此 IIS 接口数据速率设置为与其他2个 IIS 相同?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    是的、如果数据是通过不同的接口发送的、那么所有这些接口的采样率都应与 miniDSP 的处理在所有接口的单个时钟下运行时的采样率相同。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师