This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:用于接收音频信号的输入电路

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672711/pcm1861-input-circuitry-for-receiving-audio-signals

器件型号:PCM1861

您好!

目前、我使用以下电路接收 PCM1861的音频输入

 在上述电路之前、还有一个电压分频器。

您能为我提供有关输入电路改进的指导吗?

谢谢

Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifo、

    PCM1861是一款灵活的器件、只要输入引脚上的电压低于数据表中的规格、输入级就可以支持多种配置。 您当前使用的电路看起来不错、我认为一般应用不需要很多改进。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师