This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794A 是否支持 DSD 信号?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792, DSD1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672825/pcm1794a-does-pcm1794a-support-dsd-signal

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM1792DSD1794A

我知道 PCM1792 将接受 DSD 信号、但不确定1794A 的相关信息、是否有人可以确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu Yi、

    您将需要使用 DSD1794A 来支持 DSD、它非常相似、但是一个单独的器件。

    谢谢!
    Paul