This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:SPVDD=3.3V 时 D 类放大器的输出功率

Guru**** 2384170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672515/tlv320aic3107-output-power-of-class-d-amplifier-for-spvdd-3-3v

器件型号:TLV320AIC3107

集成 D 类放大器是否会在3.3V 时为 SPVDD 提供适当的输出。 我正在尝试将0.7W 8Ω 扬声器与编解码器集成。 我的应用是语音呼叫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darkeen、

    SPVDD 的功能范围为2.7-5.5V。 因此、是的、它将提供正确的输出。 数据表中的1W 规格适用于8欧姆、spvdd=5V、因此对于3.3V、我认为您的0.7W 目标可能有点乐观。 我想说0.65W 更真实。 差异不大、但绝对应该注意。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 我将为 SPVDD 提供3.7V 的直接电池电压、SPVDD 可根据需要驱动它。 这将减少外部放大器的使用。

    此致、

    Darsheen