This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扬声器吱吱声抑制解决方案

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672232/speaker-squeaking-restraining-solution

尊敬的:

我们的 CTM 希望在其扬声器中添加吱吱声限制功能。 您能帮您检查 TI 是否有此解决方案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundy、

    我不听从您的请求。 这是您在其他器件中看到的功能、还是您有更多信息?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、
    如上述 Adam 所述、您需要提供有关此应用程序的更详细信息、然后我们可以给出适当的建议。 例如 PVCC、扬声器电阻、输出功率、数字或模拟输入.... 您需要什么频率响应?
    我们的大多数数字输入放大器都具有 EQ 功能、可实现所需的频率响应。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    当我们使用普通的步塔式扬声器时、扬声器可能会发出 balabala/Wuwu 噪音。 现在、我们需要找到一种解决方案来消除该噪声。 现在没有参考器件号。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、
    如果您的 Walkitalki 应用中的 AMP 器件来自 TI、则不会出现噪声。 您是否对扬声器上的输出信号执行了 FFT? 噪声的频率分量是多少? 了解这一点有助于您找到噪声的来源。
    最棒的酒店
    郑少文