This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:故障关断、未重新启动

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672555/tpa3112d1-fault-shutdown-not-restarting

器件型号:TPA3112D1

大家好、团队、

代表客户发布。  请注意、该电路减去缓冲器、已用于其他两种产品、没有任何问题。

谢谢、

Keith N.
AFA OD/WPA

这个 D 类音频电路在这里已经使用了一段时间、就我所知、它没有问题。  我在我们的较新产品上使用了相同的电路,但更改了输出电路,使铁氧体尽可能接近 IC 的输出。  我也没有下面显示的缓冲电路。  我的问题是 EMI。  150个已构建和测试的电路板、没有人看到故障。


我们正在推出一个新项目、85个控制器中的1个控制器无法用于音频。  它们在设置的测试和校准阶段工作。  最后一步、我认为音频声音有点大、它们停止工作。  不再有音频。  直到重新上电。   我已检查输入端是否仍然存在音频。

/FAULT 引脚变为低电平并保持低电平。  我知道自动重试应该起作用…。 当 FAULT 引脚变为低电平时、它会关断放大器(输出立即停止 PWM 输出)、但它不会脱离关断状态。  上拉电阻(本例中为 R35)为100K。  …下降到1K μ s 电压升高一点、但不会重新启动。

我在发生故障时(+/-几百微秒)检查了12V 电源。  12V 线路上没有瞬态会导致芯片进入时髦的运行模式。   我从设计中移除了缓冲电路。  不变。   但是、我注意到、连接扬声器后、输出线路瞬态高达19V。

在尝试一小时左右的不同测量之后、芯片开始更容易地发生故障… 测试序列中用于使其失败的最后位置。   这告诉我、芯片被瞬态损坏、因为在发生如此多的事件后、芯片更容易发生故障。

使用相同的电路拓扑来解决此问题是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    Shawn 很快就会回复您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    请注意、客户将输入电容器从2.2uF 更改为1uF、这似乎已修复或大大减少了故障数量。

    如果可以、我仍然希望快速查看随附的原理图、并告诉我是否有任何建议的更改。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的更新。 我查看了您的 SCH、发现其中没有明显的问题。 2.2uF 的输入电容器稍高、您可以尝试使用1uF/0.47uF 或更低的输入电容器。 此应用中使用单端输入模式、差分输入引脚上的输入阻抗非常不同。  如果输入电容器过大、则很容易触发直流故障、因为较大的电容器在直流电压设置期间需要更长的充电时间。

    此致、

    郑少文