This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:需要 TPA6133's 输出电流限制规格

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672357/tpa6133a2-need-tpa6133-s-output-current-limit-specification

器件型号:TPA6133A2

您好、Sirs、

您是否会建议 TPA6133的输出电流限制规格、因为4mA~6mA 数据 是一个应用示例、而不是这个器件的规格。
在138mW、16 Ω 负载条件下、我们假设 其电流限制数至少应为100mA。



非常感谢、

陈耀恩
2018年3月16日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我将验证电流限制。 今天稍后我将向您提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    您的假设正确无误。 最大电流高达120mA 左右。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    非常感谢。 我建议产品线将此参数添加到 TPA6133数据表中。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年3月17日