This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:故障保护 LVCMOS 数字输入

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672384/pcm5102a-failsafe-lvcmos-digital-inputs

器件型号:PCM5102A

您好!

请告诉我 PCM5102A 数据表中提到的"失效防护 LVCMOS 数字输入"的含义吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San、

    本质上、这些输入可在器件上电之前偏置高电平或低电平、而不会有激活内部电路或 ESD 单元的风险。 与音频设计通常一样、可以在 DAC 开启或完全初始化之前向 DAC 提供数字输入。 这在调试设计时也很有用。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的解释。

    我明白了。

    谢谢、此致、
    加藤