请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5121 主题中讨论的其他器件: SRC4392
你(们)好
我们有以下问题。
1。
例如、根据 PCM5121的数据表、第40页的表27中用系数描述了主音量控制。
但是、我们无法理解每个系数的含义、例如 Volume_ZeroX_1_volcmd、volout、volout_louevy 等。
此外、关于 Volume_ZeroX_1的系数、在 Pure Path Studio 中只能更改 VolumeCoefficient。
(我无法获取 Volume _ZeroX_1_volcmd、volout、volout_louyout...的一部分)
因此、我想知道用户是否需要了解所有系数及其功能。
我们应该了解系数的规格吗?
或者、用户只能在 Pure Path Studio 中管理处理块是否正常?
2.
我在 EVM 用户指南中找到了示例脚本。
我摘录以下内容。
--
#以下脚本用于通过 USB 播放
#复位复位这是 SRC 的主复位(48kHz)
#第0页=控制的默认值
#写入第0页
W E0 7F 00
(笑声)
--
代表"E0"的是什么?
我认为从地址应该是0x98、0x9A、0x9C 或0x9E。
贝斯特雷加兹