This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PLL 配置

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672506/pcm5121-pll-configuration

器件型号:PCM5121

你(们)好

请告诉我们以下理解是否正确。

我们可以从默认配置文件中看到以下脚本。

编号---- PLL 配置--- 编号

#设置 P=2、J=8、D=0

W E0 0F 22

W E0 10 1B

W E0 11 A3

上面的 PLL 设置用于 SRC 4392、默认情况下不配置 PCM5121内的 PLL。

正确吗?

我们的客户期望在没有外部 SCLK 的情况下运行。

是否可以在客户的 PLL 设置下使用3线 I2S 模式?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM5121只能在有限数量的采样率下以三线模式使用、如下所示。

    如果使用这些设置、则无需配置 PLL、因为器件将自动检测采样率并配置 PLL。

    谢谢!