This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:depop 函数

Guru**** 2390650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672470/pcm5121-depop-function

器件型号:PCM5121

你(们)好

我正在寻找一个像"淡出时间"这样的函数来避免出现噼啪噪声。

音量控制是否具有此功能?

PCM5121在 Page0/REG3中似乎有 RQML 和 RQMR 位用于静音控制。

在更改器件配置之前设置这些位是否足够?

是否有其他注意事项可避免杂音?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第8.3.5.4节"数字音量控制"描述了音量控制。 这具有过零检测以及斜坡速率和体积阶跃设置。 这将允许您根据需要配置渐变。 使用 RQML 和 RQMR 还将使用器件中配置的斜坡速率。

    检测到零数据时启用的模拟静音功能是节能的绝佳功能、但在具有高输出增益的系统中、当 PCM5121退出模拟静音模式时、有时会听到一声咔嗒声。 如果您在应用程序中听到这种情况并希望防止这种情况发生、则可以使用第8.3.2.3节"零数据检测"中所述的设置。

    谢谢!