This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:AEC-Q100解决方案的音频线路驱动器-具有3V_rms 输出

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603, INA1650-Q1, INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670055/ina1650-q1-audio-line-driver-of-aec-q100-solution---with-3v_rms-output

器件型号:INA1650-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV603INA1650

大家好、

我的汽车客户需要一个线路驱动器解决方案、该解决方案可满足3V RMS 输出。

DRV603符合规格、但没有 AEC-Q100版本。

我检查 INA1650-Q1是否也可用作线路驱动器、但我不确定它是否像 DRV603那样集成了电荷泵? 它能否输出3V RMS?

您能帮我仔细检查这些问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、
    INA1650不包含电荷泵、但它包含一个缓冲电源分压器、可提供中间电源基准。 这意味着 INA1650的输出将偏移到中间电源、但如果客户可以添加直流阻断电容器、这就不会是问题。

    INA1650在5V 电源下无法提供3Vrms 电压、因为3Vrms 的工作电压为~8.5Vpp。 但是、应该可以使用12V 电源提供3Vrms 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布另一个答复(如果由于超时而锁定、则创建新线程)。
    谢谢
    Dennis