请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA1650-Q1 主题中讨论的其他部件:DRV603、 INA1650
大家好、
我的汽车客户需要一个线路驱动器解决方案、该解决方案可满足3V RMS 输出。
DRV603符合规格、但没有 AEC-Q100版本。
我检查 INA1650-Q1是否也可用作线路驱动器、但我不确定它是否像 DRV603那样集成了电荷泵? 它能否输出3V RMS?
您能帮我仔细检查这些问题吗?
谢谢。