This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:用于 TAS5782MEVM 的 PurePath 控制台

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671961/tas5782mevm-purepath-console-for-tas5782mevm

器件型号:TAS5782MEVM

您好!

适用于 TAS5782MEVM 的纯路径控制台开发套件-在过去的一周内、我已经多次申请软件工具、但仍没有答案。  明天我将在工厂与客户会面、但没有可使用的软件。   有人可以帮助我吗?  我过去使用过其他 TAS 放大器套件、因此我不明白为什么这次会出现问题/延迟。

感谢您的任何帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我将向我的同事发送一封电子邮件、让您访问 TAS5782MEVM 应用程序。  

     

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy

    我收到了一封授予访问权限的电子邮件、但该链接不会将我发送到 PP3下载页面。  它只是说我可以访问。  我不知道从何处获取 PP3软件。  您能给我指正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    再次检查。 您将收到另一封电子邮件、其中将告诉您从何处下载 PPC3。

    Andy