This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有独立增益控制的立体声 D 类扬声器放大器、适用于每个通道

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2, TPA2012D2, TPA2016D2, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671596/stereo-class-d-speaker-amp-with-independent-gain-control-for-each-channel

主题中讨论的其他器件:TPA2026D2TPA2012D2TPA2016D2TPA2011D1

大家好、

TI 是否具有满足以下要求的立体声 D 类扬声器放大器?
 每个通道还需要独立的增益控制。
--------------------------------------
-输入电压:3.2~4.2V (1节锂离子电池)
-立体声 D 类模拟输入
- 每个通道的独立增益控制
-输出功率: 0.7W@8 Ω + 0.3W@8 Ω
--------------------------------------

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:K.Yaita、

    您可以查看以下器件:TPA2012D2、TPA2016D2和 TPA2026D2。
    TPA2012D2具有针对每个通道的独立关断控制引脚、而另外一个具有针对每个通道的独立软件关断控制引脚。 此外、还涵盖了所有其他要求。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose-San、

    我认为这些器件没有" 针对每个通道的独立增益控制"。
    问题的背景是、我的客户希望为每个通道设置不同的增益。

    我向我的客户推荐了 TPA2011D1x2等单声道扬声器放大器、但想确认是否有上述立体声放大器。  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    很抱歉造成混淆。
    遗憾的是、我们没有为每个通道提供独立增益控制的立体声音频放大器、但正如您提到的、它们可以使用两个 TPA2011D1。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢荷西-圣、我理解!

    此致、
    雅丽塔