This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:使用新 GUI 选择处理块

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669192/tlv320dac3101-select-processing-block-with-new-gui

器件型号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

你(们)好

我将参考以下主题。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/594703?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tlv320dac3100%20%20codec

该线程中附加的软件似乎比我们可以从器件网页下载的文件最新。

我们应该使用 CCDAC310x.zip 来评估 TLV320DAC3101EVM 吗?

如果是、我会告诉我们的客户使用它。

我对这个最新的 GUI 有疑问。

我找不到用于更改处理块的选项卡或窗口。

我们需要选择和评估处理块 PRB_10 PRB_P10、PRB_P25等。

如何在最新 GUI 中更改处理块?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    我建议您在网络上使用 GUI 版本。
    CCDAC310x 主要用于 TLV320DAC3100、因为其他 GUI 版本不支持该器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢你的答复。

    好的、我将使用网络上的 GUI。

    然后、我有下一个问题。

    我们的客户说 DRC 功能在 EVM 上无法正常工作。

    配置:

    输入:来自 PC 的音频源

    输出:HP out

    处理块:PRB_P10

    请查看如何在处理块中使用 DRC 吗?   

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA Na、

    您是否有关于客户如何配置 DRC (一些特定设置)以及一些范围捕获的详细信息? 为什么客户说 DRC 工作不好? 器件在做什么或不在做什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢你的答复。

    我补充补充说。

    测量仪器: 音频 Precisoon SYS-2712 (BW:10-22kHz)

    他们说输入和输出特性之间没有差异。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA Na、

    您之前的帖子中提到的 DRC 接口是什么? 是否来自 TLV32DAC3101 GUI?
    客户是否有可能在配置 DRC 后读回以下寄存器?:
    P0/R0x44
    P0/R0x45
    P0/R0x46

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    >您之前的帖子中哪一个 DRC 接口? 是否来自 TLV32DAC3101 GUI?
    什么是 DRC 接口? 如果您是指通道、则它是左通道中的 DRC。 它来自 TLV320DAC3101 GUI。

    >配置 DRC 后,客户是否有机会读回以下寄存器?:
    DRC 配置后的寄存器值全部为0、适用于 P0/0x44、0x45和0x46、即使超过 DRC 阈值也是如此。
    设置 DRC 似乎没有影响。

    关于 DAC 音量、现在设置为0dB。 是否需要更改 DAC 音量以启用 DRC?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够从我的一侧看到 DRC 在 EVM 上工作。
    为了更好地了解 DRC 效应、我建议执行以下操作:输入满量程信号、设置 DRC 阈值=-24dB、将 DAC 增益增加到最大值(24dB)。 此时、如果 DRC 设置正确、则输出应为满量程。 然后通过使用 GUI 中的滑块逐渐降低 DAC 增益、您将看到输出幅值是如何轻微降低的、但 DRC 生效并将输出调节至满量程、直到 DRC 的斜率为线性。

    在使用 GUI 更改 DRC 设置时、您应该能够看到寄存器实时变化。 EVM 在调整 DRC 设置之前是否已连接并正常工作?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    感谢你的答复。
    即使 DAC 增益增加、我们也可以确认输出由 DRC 调节而不会发生削波。

    我还有一个问题。

    我们可以参考数据表 P.35 5.5.4动态范围压缩中 DRC 的说明。

    "当功率级别较低时、DRC 会增加输入信号增益以使其声音更大。"

    因此、如果输入信号为低电平、一旦超过 DRC 阈值、输出是否已调整为满量程(0dBFS)?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    动态范围是指信号可接受的最低和最高值之间的差异。
    如果输入信号为低电平、一旦超过 DRC 阈值、增益将从0dB 更改为 DAC 增益设置。 DRC 阈值中的一个、如果输入信号持续增加、增益将逐渐减小、直到输入为满量程、然后增益将为0dB。
    因此、如果您将 DAC 增益设置为+12dB、将 DRC 阈值设置为-12dB、当输入信号超过-12dB 时、增益将设置为+12dB、这应将信号调整为满量程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢你的答复。

    我明白了。

    我们希望避免 DRC 不仅会影响可闻信号、还会影响不必要的小噪声
    是否可以通过调整阈值将 DRC 阈值用作噪声门?
    还是有其他等效函数?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以调整 DRC 阈值、以便噪声不受 DRC 增益调整的影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    感谢你的答复。

    贝斯特雷加兹