This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:上电序列和上电复位

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671423/pcm5121-power-sequence-and-power-on-reset

器件型号:PCM5121

你(们)好

1。

PCM5121具有 AVDD、CPVDD 和 DVDD 电源。

是否有任何上电序列?

2.

根据数据表 P.64图83、在移除复位之前有4ms 的间隔。

输入 I2S 时钟并通过4msec 是否消除了内部复位?

3.  

加电后 I2S 时钟启动的时序是多少?  是否应在上电之前应用它?

从图83中看不清楚。

贝斯特此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将研究这个问题、并尽快为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1、虽然建议在电源达到最终值之前将 XSMT 保持在低电平、但没有必要的启动顺序。
    2.一旦 VDD 大于2.8、初始化时间结束、且已达到4ms 的有效 I2S 数据、内部复位就会被移除。
    I2S 数据可随时启动、输入由故障安全 LVCMOS 施密特触发输入组成。 在器件上电之前应用 I2S 数据是有效的。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    感谢你的答复。


    贝斯特雷加兹