This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:智能放大器

Guru**** 2533190 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669985/tas2559-smart-amp

器件型号:TAS2559
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好!

现在、客户对 TAS2559智能放大器感兴趣。 我们对 TAS2559智能放大器有一些疑问。
问题1. TAS2559是否被设计为专用于移动设备的智能放大器?
问题2. TAS2559智能放大器能否驱动常用的锥形扬声器? 还是必须与低高度扬声器配合使用、例如 TAS2555EVM 上的微型扬声器?
问题3. PPC3表征选项卡中的激光方法能否确定纸质锥形扬声器的 BL?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    我正在研究您的问题、我将在周一继续向您介绍 información。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é-San、

    您是否获得了有关我的问题的任何信息?

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akio-San:

    Q1)这并不是移动设备所独有的、但它们专为移动设备而设计。
    例如、主模拟电源电压为2.9V-5.5V、可在输出端提供+8.5V 升压电压。 音频输入格式为数字格式、而不是模拟格式。 由于没有非易失性存储器、因此必须在从某些主机通过 I2C 启动后对器件配置进行编程。 此外、TAS2559主要推荐用于立体声应用、而 TAS2557建议用于单声道应用。
    Q2)它可以驱动一个应介于4Ω Ω 至32Ω Ω 之间的锥形扬声器。
    Q3)是的、可以。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jos é-San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito